SELEZIONA POSIZIONE

APPLICAZIONI HYPERCHILL

APPLICAZIONI HYPERCHILL

SELEZIONA POSIZIONE

INDUSTRIA ALIMENTARE E DELLE BEVANDE

L’industria alimentare e delle bevande rappresenta il più grande settore produttivo a utilizzare sistemi ad acqua refrigerata. Le applicazioni di questo settore sono estremamente variegate, poiché sono molte le tipologie di prodotti e le modalità impiegate per la loro fabbricazione. Il raffreddamento viene effettuato nella maggior parte delle applicazioni alimentari per accelerare il flusso di produzione, dal momento che riduce i tempi che intercorrono tra la cottura e l’imballaggio.

L’industria delle bevande analcoliche necessita del raffreddamento durante il processo di produzione di bevande gassate. L’effervescenza è fornita dall’anidride carbonica, introdotta prima che le bevande siano imbottigliate o inserite in lattine. Se il prodotto non viene refrigerato, l’anidride carbonica evapora e viene prodotta schiuma; pertanto, è essenziale che il prodotto venga refrigerato per garantirne la costante integrità.

Il raffreddamento di precisione è un fattore chiave per soddisfare determinati standard industriali e garantire sempre la sicurezza dei metodi di produzione utilizzati. Oltre che per il rispetto dei requisiti normativi, il raffreddamento di precisione viene usato anche per accelerare il processo e consentire ai produttori di ridurre i tempi di consegna ottenendo un maggior risparmio.

I refrigeratori Hyperchill e Hyperchill Plus offrono una soluzione solida e conveniente capace di soddisfare le esigenze di raffreddamento specifiche di questo settore.

RAFFREDDAMENTO NEL PROCESSO DI PRODUZIONE DI ALIMENTI

I refrigeratori sono ampiamente diffusi nella maggior parte delle produzioni alimentari. In genere, se un alimento viene riscaldato attraverso la cottura (anche in forno), è probabile che poi debba essere raffreddato prima che diventi un prodotto finito pronto per l’imballaggio. In alcuni casi, è necessario raffreddare ingredienti specifici durante il processo. In un panificio, ad esempio, l’impasto viene normalmente mescolato con acqua fredda per tenere sotto controllo la lievitazione e garantire la giusta consistenza.

Qui di seguito sono elencati alcuni tra i metodi principali utilizzati per raffreddare un prodotto durante la fabbricazione:
  • Recipienti incamiciati.
  • Scambiatori di calore a superficie raschiata.
  • Tunnel di raffreddamento.
  • Scambiatori di calore a piastre con guarnizioni.
Alcune illustrazioni esemplificative sono riportate qui di seguito:

RAFFREDDAMENTO SPECIFICO DI MACCHINE PER CONFEZIONATRICI

Al termine della produzione, quasi tutti gli alimenti e le bevande devono essere imballati. La maggior parte delle aziende installa macchine appositamente concepite per l’imballaggio di prodotti che fruttano un sistema automatico. Alcune di queste macchine sono fabbricate da aziende OEM globali, mentre altre sono sistemi su misura appositamente progettati e installati da esperti del settore.

Indipendentemente dalla loro provenienza, la maggior parte di queste macchine si basa sullo stesso principio, per cui sigilla ermeticamente l’alimento all’interno di un contenitore per preservarne la durata.

La sigillatura avviene mediante un utensile riscaldato che garantisce la tenuta ermetica e con acqua fredda, che serve a collocare l’imballaggio e poi a separarlo dallo strumento. Queste macchine possono essere fornite, talvolta, da un sistema di raffreddamento centralizzato oppure, più comunemente, si servono di un refrigeratore di processo dedicato posizionato nel punto di utilizzo.

SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO CENTRALIZZATI VS. REFRIGERATORI DI PROCESSO DEDICATI PER DIVERSE APPLICAZIONI DI FABBRICA

I sistemi di raffreddamento centralizzati presentano alcuni vantaggi, ma anche delle limitazioni. Se progettati nel modo giusto, risultano essere più efficienti rispetto ai singoli refrigeratori posizionati nel punto di utilizzo, e la combinazione di diversi refrigeratori in un sistema modulare offre una soluzione affidabile. Le unità Hyperchill sono progettate per essere installate in sistemi modulari combinati, ai quali possono essere integrati ulteriori refrigeratori per meglio soddisfare le esigenze dei clienti.

I singoli refrigeratori posizionati nel punto di utilizzo sono usati, di norma, nel caso in cui la produzione di alimenti e bevande necessiti di numerose applicazioni, ciascuna con criteri operativi diversi per ciò che concerne la temperatura e la pressione dell’acqua. Le unità Hyperchill e Hyperchill Plus sono concepite in modo tale da poter essere totalmente configurate per soddisfare le specifiche di tali applicazioni.

ACQUA POTABILE

L’acqua potabile è ampiamente utilizzata sia come ingrediente che nella preparazione di alimenti. La fornitura idrica delle principali città è discontinua, con valori di temperatura più alti in estate e più bassi in inverno.

L’unica soluzione è quella di combinare un refrigeratore con uno scambiatore di calore e un serbatoio esterni, il tutto con un sistema di controllo che assicuri un volume misurato d’acqua alla temperatura specificata.

Le dimensioni complessive di questo sistema dipendono da quelle dei lotti, dal tempo di ciclo e dalla temperatura dell’acqua. Il circuito ad acqua con refrigerante e quello per acqua potabile di processo devono essere indipendenti, poiché le normative alimentari non prevedono che l’acqua potabile possa essere raffreddata direttamente da un refrigerante a causa del potenziale rischio di contaminazione provocato dal refrigerante stesso. Hyperchill e Hyperchill Plus sono ideali per i sistemi per acqua potabile.