I 4 PRINCIPALI VANTAGGI DERIVANTI DALLA DEUMIDIFICAZIONE DEL BIOGAS
Vi sono quattro grandi vantaggi nella deumidificazione del biogas. Aumenta il contenuto di energia del gas; impedisce la corrosione di tubazioni e componenti del sistema; rimuove o riduce, seppur in parte, la concentrazione di gas specifici; è conforme alle indicazioni provenienti dai principali fornitori di motori a gas.
1. Aumenta il contenuto di energia del gas
Di solito, il contenuto di vapore acqueo del biogas grezzo è molto elevato (tra 30 e 100 g d’acqua per m3 di gas), poiché costituisce tra il 4 e l’8% del totale del gas, riducendone peraltro il potere calorifico. Essiccando il biogas fino a un punto di rugiada di 5oC, si riduce il contenuto di umidità fino all’1%, aumentando così il contenuto di metano del 5% circa. In tal modo, aumenta a sua volta il potere calorifico del gas.
2. Impedisce la corrosione di tubazioni e componenti del sistema
Quando la temperatura ambiente si riduce, il gas si raffredda causando la condensazione del vapore acqueo nelle tubazioni. La condensa può combinarsi con l’anidride carbonica (CO2), il solfuro di idrogeno (H2S), etc. dando vita a un composto acido che accelera la corrosione di macchinari, gorgogliatori di lavaggio, tubazioni, serbatoi di accumulo, sensori e strumenti. Combinandosi tra loro, l’acqua e il solfuro di idrogeno generano acido solfidrico e/o idrogeno ionizzato; la combinazione di acqua e anidride carbonica, invece, produce acido carbonico. La condensa a contenuto acido che ne risulta è altamente corrosiva e provoca la rapida diminuzione di alcalinità dell’olio motore. Essiccando il gas a un basso punto di rugiada, il vapore acqueo non si condensa, evitando così che vengano prodotti questi acidi corrosivi.
3. Rimuove parzialmente solfuro di idrogeno, ammoniaca, silossani e altri gas idrosolubili
Una deumidificazione efficiente consente non solo di rimuovere il vapore acqueo, ma anche di ridurre la concentrazione di componenti quali il solfuro di idrogeno, i silossani, l’ammoniaca e i composti alogeni, che tendono a dissolversi nell’acqua condensata. La rimozione parziale o completa di questi contaminanti migliora l’efficienza dell’intero impianto e riduce sensibilmente i costi di manutenzione e i tempi di fermo dell’impianto stesso.
4. È conforme alle indicazioni provenienti dai principali fornitori di motori a gas.
A differenza di benzina e gasolio, i combustibili gassosi non devono, di solito, rispettare rigorosi standard di qualità. Per questa ragione, i produttori di motori di cogenerazione rilasciano indicazioni tecniche tese a garantire che il gas combustibile abbia una qualità sufficiente ad evitare conseguenze negative sulle prestazioni e la durata dei motori.
Per quanto concerne il contenuto di acqua, i principali produttori di motori sono tutti concordi nell’affermare che la condensa d’acqua nelle tubazioni del gas combustibile o nel motore NON è in alcun modo accettabile.
L’installazione di un sistema di raffreddamento che consenta di essiccare il gas a un basso punto di rugiada garantisce che il vapore acqueo eviti di condensarsi nelle tubazioni del gas, rispondendo in tal modo alle indicazioni tecniche provenienti dai principali produttori di motori a gas.