POSITION WÄHLEN

HYPERCHILL ANWENDUNGEN

HYPERCHILL ANWENDUNGEN

POSITION WÄHLEN

LEBENSMITTEL- UND GETRÄNKEINDUSTRIE

Die Lebensmittel- und Getränkeindustrie ist der größte Fertigungssektor, in dem Kältewassersatzsysteme zum Einsatz kommen. Die Anwendungen in dieser Industrie sind aufgrund der großen Anzahl von Produkttypen und Herstellungsverfahren überaus vielfältig. Die Kühlung wird in den meisten Lebensmittelanwendungen als Mittel eingesetzt, um den Durchsatz der Produktion zu steigern, da sie die Zeit vom Kochen oder Backen bis zur Verpackung reduziert.

Für Erfrischungsgetränke ist eine Kühlung bei der Produktion von nicht kohlensäurehaltigen Getränken erforderlich. Die Kohlensäure wird vor der Abfüllung in Flaschen oder Dosen zugegeben. Wenn das Produkt nicht gekühlt wird, dampft das Kohlendioxid aus und es kommt zu Schaumbildung. Die Kühlung des Produkts ist daher unerlässlich, um seine Integrität aufrechtzuerhalten.

Die Präzisionskühlung ist ein wichtiger Faktor für die Erfüllung bestimmter Industriestandards und um zu gewährleisten, dass durchgängig sichere Produktionsverfahren verwendet werden. Zusätzlich zu den gesetzlichen Anforderungen wird die Präzisionskühlung auch eingesetzt, um Prozesse zu beschleunigen, sodass Hersteller die Lieferzeiten verkürzen und Geld sparen können.

Die Hyperchill und Hyperchill Plus Kaltwassersätze bieten eine kostengünstige Lösung, die sich ideal für die anspruchsvollen Kühlungsanforderungen in dieser Branche eignet.

Kühlung bei der Lebensmittelherstellung

Kaltwassersätze kommen bei den meisten Verfahren für die Lebensmittelherstellung zum Einsatz. Wenn ein Nahrungsmittel zum Kochen oder Backen erhitzt wird, muss es wahrscheinlich vor der abschließenden Verarbeitung und Verpackung abgekühlt werden. In manchen Fällen müssen bestimmte Inhaltsstoffe während des Prozesses gekühlt werden. In Bäckereien wird der Teig in der Regel mit gekühltem Wasser vermischt, da dies das Aufgehen der Hefe steuert und für Gleichmäßigkeit sorgt.

Zu den Schlüsseltechnologien für die Kühlung von Produkten während der Herstellung zählen:
  • Ummantelte Behälter
  • Wärmetauscher mit geriffelter Oberfläche
  • Kühltunnel
  • Plattenwärmetauscher
Typische Darstellungen dieser Geräte:

Spezifische Maschinenkühlung für Verpackungsmaschinen

Zum Ende der Produktion müssen fast alle Lebensmittel und Getränke verpackt werden. Die meisten Unternehmen verwenden Maschinen, die speziell für die Verpackung ihrer Produkte mit einem automatisierten System entwickelt wurden. Einige dieser Maschinen werden von globalen OEM-Unternehmen hergestellt und sind maßgeschneiderte Systeme, die von Spezialisten entwickelt und installiert werden.

Unabhängig von ihrer Herkunft verwenden die meisten dieser Maschinen das Prinzip, die Lebensmittel in einem Behälter hermetisch zu versiegeln, um die Haltbarkeit zu verlängern.

Beim Versiegelungsprozess kommen ein erwärmtes Werkzeug für die Versiegelung und gekühltes Wasser zum Setzen und Entfernen der Verpackung aus der Maschine zum Einsatz. Diese Maschinen können über ein zentrales Kühlsystem versorgt werden, häufiger befindet sich jedoch ein spezieller Prozesskühler direkt an der Verwendungsstelle.

Zentrale Kühlsysteme im Vergleich zu spezifischen Prozesskühlern für mehrere Fertigungsanwendungen

Zentrale Kühlsysteme haben Vor- und Nachteile. Wenn sie adäquat ausgelegt sind, können sie effizienter als kleine, einzelne Kaltwassersätze an der Verwendungsstelle sein und die Kombination mehrerer Kaltwassersätze in einem modularen System bietet eine robuste und zuverlässige Lösung. Hyperchill Einheiten sind für die Installation in einem kombinierten modularen System vorgesehen, das die Möglichkeit bietet, die Kapazität abhängig vom Bedarf des Kunden durch Hinzufügung weiterer Kaltwassersätze zu steigern.

Einzelne Kaltwassersätze an der Verwendungsstelle werden in der Regel verwendet, wenn mehrere Anwendungen in einer Lebensmittel- oder Getränkefabrik unterschiedliche Anforderungen bezüglich der Wassertemperatur und dem Wasserdruck aufweisen. Hyperchill und Hyperchill Plus Einheiten sind umfassend konfigurierbar, um die Spezifikationen dieser Anwendungen zu erfüllen.

TRINKWASSER

Trinkwasser kommt breitflächig als Inhaltsstoff von Lebensmitteln und bei der Lebensmittelverarbeitung zum Einsatz. Die städtische Wasserversorgung ist in der Regel ungleichmäßig, wobei die Temperatur im Sommer ansteigt und im Winter abfällt.

Die Lösung ist, einen Kaltwassersatz mit externem Wärmetauscher und Tank mit einer Steuerung zu kombinieren, um ein bestimmtes Wasservolumen mit der benötigten Wassertemperatur abzugeben.

Die Größe des Systems hängt von der Chargengröße, Zykluszeit und Wassertemperatur ab. Der Wasserkreislauf des Kaltwassersatzes und der Wasserkreislauf des Prozesstrinkwassers müssen voneinander unabhängig sein, da Lebensmittelvorschriften aufgrund der Gefahr einer Verunreinigung mit Kältemittel keine direkte Kühlung von Trinkwasser in einem Kaltwassersatz erlauben. Hyperchill und Hyperchill Plus Kaltwassersätze eignen sich ideal für Trinkwassersysteme.