KÜHLUNG IN DER INDUSTRIE
Im industriellen und kommerziellen Sektor gibt es die unterschiedlichsten Kälteanforderungen. Kälteanwendungen lassen sich generell in zwei Gruppen unterteilen:
For Illustrations with markers, the best experience is on a larger screen.
FERMER
Im industriellen und kommerziellen Sektor gibt es die unterschiedlichsten Kälteanforderungen. Kälteanwendungen lassen sich generell in zwei Gruppen unterteilen:
Diese Art Kühlung wird verwendet, wenn eine präzise und konstante Kontrolle der Temperatur in einem Prozess benötigt wird. Präzisions-Kaltwassersätze kommen weithin wegen ihrer Fähigkeit zum Einsatz, unabhängig von Veränderungen der Umgebungstemperatur, der Wärmelast und der Durchflussanforderungen der Anwendung eine gleichmäßige Kälteleistung zu erzielen.
Diese Art Kühltechnologie regelt die Temperatur und die Feuchtigkeit in einem Raum. Die Technologie ist in der Regel einfach und wird für Kühlräume, elektrische Schaltschränke oder andere Orte verwendet, an denen die Temperaturregelung nicht präzise und konstant sein muss. Zu dieser Technologiegruppe zählt auch die Klimatisierung.
Der weltweite Kältemarkt bietet ein enormes Potenzial und wächst jedes Jahr beständig. Das Gesamt-Marktvolumen für Kühlung wird für 2019 auf $181 Mrd. geschätzt. Für diesen Markt wird bis 2024 ein Wachstum von $251 Mrd. erwartet, was einer kumulierten jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,8 % entspricht.
Auf die Prozesskühlung entfallen rund 35 % des gesamten Marktes. Das Gesamtvolumen des erschließbaren Marktes bietet Parker und seinen spezialisierten Handelspartnern enorme Chancen für Wachstum und gemeinsamen Erfolg.
In ihrer einfachsten Form kann die Prozesskühlung wie folgt definiert werden:
Prozesskühlung ist die Ableitung unerwünschter Wärme aus einem Prozess.
Die Abführung unerwünschter Wärme ist oft erforderlich, um die sichere, effiziente und zuverlässige Fortsetzung des Prozesses zu ermöglichen.
In zahlreichen industriellen Prozessen ist ein sorgfältiges Management der Wärmelast erforderlich. Verschiedene Aspekte der Gesamtanwendung können eine Kühlung erfordern.
Zu den wichtigsten Kühlungsanwendungen zählen:
In zahlreichen Prozessen hängt die Integrität des Endprodukts und des Prozesses selbst von einem präzisen Wärmemanagement ab.
Die wichtigsten Zielsetzungen bei der Kühlung sind wie folgt:

Präzisions-Kaltwassersätze lassen sich in die meisten Anwendungen einfach integrieren. Ein Kaltwassersatz nutzt zur Ableitung der Wärmelast einen Kältemittelkreis, der die Wärme an die von der Anwendung zurückfließende Kühlflüssigkeit überträgt (Wasser oder Glykolgemisch).
Präzisions-Kaltwassersätze können unter verschiedensten Umgebungsbedingungen und bei variablen Lasten eingesetzt werden, sodass sie sich ideal für eine effiziente Prozesskühlung eignen. Zu den Vorteilen von Kaltwassersätzen für die Prozesskühlung zählen:
Aufrechterhaltung einer konstanten und präzisen Regelung der Prozesstemperatur
Die Kühlflüssigkeit kann direkt zur Wärmequelle der Anwendung geleitet werden
Die Kühlung ist von den Umgebungsbedingungen unabhängig
Minimierung der potenziellen Kontamination des Prozesses durch einen geschlossenen Wasserkreislauf
Die Kühlflüssigkeit wird umgewälzt, was das Abfallaufkommen und die Kosten reduziert
Modulares Design, das Erweiterungsmöglichkeiten bietet
Hohe Wärmetauschleistung
Wasser ist in den meisten Industrien eine jederzeit verfügbare und kostengünstige Ressource
Möglichkeit zur Integration in vorhandene freie Kühlsysteme